跳转到主内容
Knowledgebase
Home
Renesas Electronics China - Knowledgebase

能为uPD780024A提供两个电源VDD(5V±10%)和AVDD,AVRFF(5V±2%)吗?

最新更新:2011年10月 06日

Question:

可以为 uPD780024A 提供两个电源 VDD(5 V ± 10%)和 AVDD,AVRFF(5V ± 2%)吗?
这样的话,我将使用一个肖特基二极管以免超过 VDD+0.3V 供电范围

Answer:

是的,这样一个方式不会引起问题。
当VDD 变低时,VDD 变化的影响可以通过肖特基二极管传送至 AVDD 或 AVREF, 因此把 VDD 设计得比 AVDD 高一点的电压,就可以使电流不流过二极管。
Suitable Products
  • 这篇文章对您有帮助吗?