跳转到主内容
Knowledgebase
Home
Renesas Electronics China - Knowledgebase

在uPD780021中,湿度指示器的读数是20%时意味着"警告",一个40%的读数指"检查"。但什么是最高危险等级?

最新更新:2011年10月 05日

Question:

在 uPD780021中,湿度指示器的读数是20%时意味着"警告", 一个40%的读数指的是"检查"。但什么是最高危险等级?

Answer:

当纯粹是一个粗略的湿度指示时,当湿度是40%时,指示器是粉红色的,预热是必需的。
当长时间暴露于20%等级的环境中时,将引起湿气吸收加速,因此,在经过了长时间储存的情况下推荐 进行预热处理。
而且,这个指示器被设计用于检查封闭状态下的湿度。
因而,在干燥包装已经打开后,它的读数不是有效的。

Suitable Products