跳转到主内容
Knowledgebase
Home
Renesas Electronics China - Knowledgebase

MOSFET应用手册的图中,有电阻与GATE相接,不同情况电阻值不同.那该怎样选择其电阻值?电压驱动下,好像没有必要。

最新更新:2011年10月 05日

Question:

MOSFET的应用手册的图中,有电阻与GATE相接,不同情况用不同的电阻值.那么,该怎样选择其电阻值呢?
电压驱动的情况下,好像没有必要。

Answer:

FET的GATE电阻的作用为:

- 防止寄生振荡
- 防止浪湧对GATE的冲击
- 抑制开关速度
- 调整前段的驱动能力


但其主要目的是防止寄生振荡(共振).MOSFET的寄生电容与电感具有较大的Q值,附加数十到数百Ω的电阻以降低Q值, 减少共振或振荡.此外, 浪湧保护需要较大的电阻值,但过大的电阻会显著降低响应速度.因此,客户须根据自己的设 计规格选择恰当的阻值.

Suitable Products