跳转到主内容
Knowledgebase
Home
Renesas Electronics China - Knowledgebase

电压最大可加到多少?

最新更新:2011年10月 05日

Question:

电压最大可加到多少?

Answer:

可考虑有有下列两种不同情况。
(1) 所加电压为静电的情况。
如果在抗静电上有问题的话,请选用抗静电保证的NNCD系列。

(2) 加DC或脉冲电压反复相加的情况。
最常见的是用来吸收L负载所释放的浪涌。
这与Q1一样,客户可根据使用条件算出PN结温度,请确认不要超过最大结温(Tj)。 考虑方法和结温算出方法请参考下列网页的资料。
「使用稳压二极管和限噪二极管的注意事项」

Suitable Products
 
  • 这篇文章对您有帮助吗?