跳转到主内容
Knowledgebase
Home
Renesas Electronics China - Knowledgebase

PC-9800和AT-compatible产品有何区别?我曾试用后者来操作一个前者的产品,似乎没问题,但真的会顺利吗?

最新更新:2011年10月 07日

Question:

PC-9800和AT-compatible的产品有怎样的区别?
我曾试过用AT-compatible来操作一个PC-9800的产品,似乎是能够正常运转了,但是这是否真的如我所见一样顺利?

Answer:

它们之间的区别就在于程序创建期间和评估期间所需要的开发环境。
例如,使用不同产品导致的结果是:在PC-9800条件下,CC78K或RA78K0是用PC-9800开发环境 和类库产生的,而在AT-compatible条件下,是由AT-compatible的开发环境和类库产生的

对于非windows兼容的产品而言,有些产品是专门针对那些PC基本输入输出设备和硬件能够直接操纵 的情况的,在最恶劣的情况下,硬盘上的内容将会被销毁,所以一定要避免在不同的环境中执行这样的操作。

Suitable Products