跳转到主内容
Knowledgebase
Home
Renesas Electronics China - Knowledgebase

除了 C1/C2 负载电容,对于uPD78P4038 的振荡器来说,是否需要一个外部电阻?

最新更新:2011年10月 05日

Question:

除了 C1/C2 负载电容,对于uPD78P4038 的振荡器来说,是否需要一个外部电阻?

Answer:

不需要。
因为内部有一个反馈电阻,所以不需要外接电阻。
Suitable Products