跳转到主内容
Knowledgebase
Home
Renesas Electronics China - Knowledgebase

调试开始的时候,我应该对配置对话框里的储存器映射做怎样的设置?

最新更新:2011年10月 06日

Question:

调试开始的时候,我应该对配置对话框里的储存器映射做怎样的设置?

Answer:

当使用的存储器不是器件内部存储器的时候 (当使用外部连接存储器,或者当使用 ICE 中的 ROM/RAM 模拟存储器的时候),这是一个特定的项目。
如果只是使用这个器件的内部存储器,没有必要特别设置什么。
(因为器件内部存储器是自动保护的,那么设置存储器就是多余的,并且还可能产生错误。)
Suitable Products