跳转到主内容
Knowledgebase
Home
Renesas Electronics China - Knowledgebase

请详细描述 ID78K4-NS 中实时 RAM 采样功能。

最新更新:2011年10月 06日

Question:

请详细描述 ID78K4-NS 中实时 RAM 采样功能。

Answer:

最基本的方法就是简单的打开存储器窗口或者是变量窗口。
如果在这种情况下执行程序,那么采样的内容将在规定时间间隔内显示在窗口中。
因为这个功能只对内部 RAM 区域有效, 所以它只能在存储器窗口中显示这个区域的存储器内容, 或者在变量窗口中显示位于这个区域的变量的内容。
取样定时器间隔可以在如下选项中以ms为单位制定。

Option -> Extend Option

此选项位于主窗口。

Suitable Products