跳转到主内容
Knowledgebase
Home
Renesas Electronics China - Knowledgebase

若在一个包含文件中描述多重"CSEG"的指令,会输出提示"F627:该INCLUDE/MACRO中包含两个以上的段"。

最新更新:2011年10月 06日

Question:

如果在一个包含文件中描述多重"CSEG"的指令,将会输出这样的提示"F627:在这个INCLUDE/MACRO中包含了两个以上的段" 。

Answer:

当在包含文件或者宏中描述多重CSEG的时候,就会产生你所说的这种错误。
这就是你的问题的答案。

Suitable Products