跳转到主内容
Knowledgebase
Home
Renesas Electronics China - Knowledgebase

目标转换器输出错误F201。

最新更新:2011年10月 04日

Question:

目标转换器输出错误F201。

Answer:

这是因为存在一个地址无法用指定的16进制格式表示。

检测规定的地址是否在指定选项能够表达的地址范围内,是通过参考在链接过程中显示的链接映射信息进行的。
默认的是-KIE选项。
-KI Intel 标准16进制格式
0H-0FFFFH(最大地址空间可达64 KB)
-KIE Intel 扩展16进制格式
0H-0FFFFFH(最大地址空间可达1 MB)
-KM Motorola S型格式 (标准地址)
0H-0FFFFFFH(最大地址空间可达16 MB)
-KME Motorola S型格式 (32位地址)
0H-0FFFFFFFFH(最大地址空间可达 4 GB)

-78K0- -78K0S- -78K4-

Suitable Products