跳转到主内容
Knowledgebase
Home
Renesas Electronics China - Knowledgebase

用IE-78K0-NS时何为必须配置?指定了windows的版本吗(WindowsNT,Windows2000,等。)?

最新更新:2011年10月 06日

Question:

使用 IE-78K0-NS 时,哪些是必须的配置?
是否指定了 windows 的版本(Windows 3.1, Windows 95 OSR2, Windows 98SE, Windows NT, Windows 2000, 等。)?

Answer:

关于IE-78K0-NS,下面所列的硬件是必须的:

    供电电源	     IE-70000-MC-PS-B
    接口板			 IE-70000-PCI-IF
     (选择一个)		 IE-70000-PC-IF-C
    接口板		     IE-78xxxx-NS-EM1
    接插件           NP-100GF
                     NP-100GC
需要的软件如下:
    调试器         ID78K0-NS  USAB13ID78K0-NS
    从 NEC 网站 "下载设备文件" 下载设备文件。

Windows 95, 98, NT4, 2000, XP都支持这样的系统。

Suitable Products
  • 这篇文章对您有帮助吗?