跳转到主内容
Knowledgebase
Home
Renesas Electronics China - Knowledgebase

版本升级后,链接时@@CALF段会产生错误E3206。

最新更新:2011年10月 04日

Question:

版本升级后,链接时@@CALF段会产生错误E3206。

Answer:

删除链接向导文件中的@@CALF段。

(例)
MERGE @@CALF:AT(80H)

当版本从RA78K0 V3.60升级到 V3.70时,@@CALF段的处理过程已被修改。

在V3.60或更早的版本中,@@CALF段被定位在地址800H处。
然而在这种情况中如果定位在地址800H处@@CALF段的大小为0,则其它段被定位时不能跨越@@CALF段。
如上所示指定链接向导文件,可以避免该问题。

在V3.70版本中,已修改规范,当定位这样的段时,可以通过降低大小为0的@@CALF段的优先级,不破坏@@CALF段。
因此不必指定如上所示的链接向导文件。

然而,如果在V3.60或更早版本中使用的链接向导文件被用在V3.70,会产生错误E3206,因为@@CALF段是在其它段之后被定位,并且@@CALF段覆盖了其它段。
要避免出现这个问题,可以删除链接向导文件中关于@@CALF段的描述。
 

-78K0-

Suitable Products
  • 这篇文章对您有帮助吗?