跳转到主内容
Knowledgebase
Home
Renesas Electronics China - Knowledgebase

手册中说"必须使用软件保证子系统时钟的晶振稳定时间"。用什么方法确保它的稳定时间?

最新更新:2011年10月 06日

Question:

手册中说

"必须使用软件保证子系统时钟的晶振稳定时间"。


用什么方法确保它的稳定时间?

Answer:

一种方法是用钟表定时器的间隔定时功能。
这种情况下,选择子系统时钟作为 WTM 寄存器的时钟源,启动钟表定时器, 并且等待 INTWT1 中断请求标志由于一个9位计数器的溢出而被设置。
Suitable Products