跳转到主内容
Knowledgebase
Home
Renesas Electronics China - Knowledgebase

我想用项目管理器创建一个库文件,是否可行?

最新更新:2011年10月 06日

Question:

我想用项目管理器创建一个库文件,是否可行?

Answer:

若要将目标文件变成库文件,请使用汇编包提供的库管理。
如果要在项目管理器中创建一个库文件,在"Project Settings"对话框中把"Series Name"设置到"xxxxx Series Library"。
在项目管理中通过对项目管理进行多种多样的设置和执行是可行的。

Suitable Products