跳转到主内容
Knowledgebase
Home
Renesas Electronics China - Knowledgebase

怎样使用Applilet?

最新更新:2011年10月 04日

Question:

怎样使用Applilet?

Answer:

下面显示了使用Applilet的基本过程

1.从[File]菜单选择 [New...],然后指定以下项目。

  • 项目名称
  • 目标设备的别名 (如 78K0KB2)
  • 目标设备的产品名称 (如 uPD78F0500_30)

2.打开 "System" (时钟设置对话框),选择操作时钟


 由于选择的时钟用于设置定时器的时间,因此要设定时钟的正确值,并计算串行通信的通信率

3.使用对话框中的按钮设置要求的项目,用于其它外设功能 (如 "PORT", "Serial", "AD"和"Watchdog Timer")。

4.设置完要求的项目后,从 [File] 菜单选择 [Generate Source Code...] ,或者点击工具条上相关的按钮,打开生成源代码对话框。
   选择一项功能(API),其代码在左边窗口生成,并在右边窗口指定输出目的地。
   此时就可以按步骤3中设定的项目,自动选择API,根据需要添加或删除API。


即便是由Applilet自动生成代码,也可以执行创建过程,但可能无法按要求执行。 如果需要,可以添加代码以使系统完成应用。
 

5.如果要使用PM+和语言工具创建对象文件,则从PM+的 [File] 菜单选择 [Open Workspace...] ,并读取由Applilet生成的PM+项目文件, "xxx.prw"。
   然后从[Build]菜单  生成对象文件。

-78K0- -78K0S-

Suitable Products
  • 这篇文章对您有帮助吗?