跳转到主内容
Knowledgebase
Home
Renesas Electronics China - Knowledgebase

当IE-70000-PC-IF-C和MI-78K0S相互连接并当ID78K0S启动时,报错"0600(A):内部错误"。

最新更新:2011年10月 06日

Question:

当 IE-70000-PC-IF-C 和 MI-78K0S 相互连接并当 ID78K0S 启动时, 报错"0600 (A): 内部错误"。

Answer:

很有可能是因为 IE-70000-PC-IF-C 的 IE 接口一边的设置和 Windows 一边的设置不匹配。
请按照下面的顺序来完成设置。

接下来的答案将适用于win95和win98(如果是winNT或是win2000的话,可以查阅相关OS功能。)

  1. 从控制面板中选择系统。
  2. 在系统属性中,选择设备管理器。选择计算机,点击属性,并在资源显示中,选择I/O端口地址。
  3. 这样产生的结果是,系统的地址列表将显示出来,接着从XX0开始在200到3FF的范围内搜索并记录16位空的空间。
  4. 接着,启动多功能适配器,显示 NEC IE-PC 接口卡属性,并通过[Resource] -> [Change Settings]这个选项设置上述的地址。
    关闭PC机(想知道关于改变设置的方法的具体信息,可以查阅驱动盘中的解释)
  5. 除此之外,将 IE-70000-PC-IF-C 的 DIP-SW 设置为同样的地址。
  6. 设置 PC 中的 IE 面板并启动 PC。
  7. 将地址设置到 EXPC.INI 中。

如果在这3个地方的地址设置不能精确的匹配,IE将不能启动。

Suitable Products