跳转到主内容
Knowledgebase
Home
Renesas Electronics China - Knowledgebase

如果使用Applilet修改设置,重新生成代码,已存在的文件会发生什么?

最新更新:2011年10月 04日

Question:

如果使用Applilet修改设置,重新生成代码,已存在的文件会发生什么?

Answer:

下面表格中列出了生成用于NEC Electronics的C编译器的代码时输出的文件。

module name表示 indicates "system", "int", "port", "serial", "ad", "timer",  "watchdogtimer"或"lvi"。
 
main.c 伪文件,含无限循环 需要时可重写该文件.
systeminit.c 集成了每个模块的初始化处理的文件 不要重写该文件
macrodriver.h 头文件,定义 Applilet使用的值 不要重写该文件
module name.c
module name.h
用于外设功能产生的文件 不要重写该文件
module name_user.c 该文件包含架构,等, 用于中断处理 需要时可重写该文件
lk.dr 链接向导文件示例 需要时可重写该文件
project name.prw
project name.prj
用于PM+的项目文件 由PM+读该文件,需要时可重写该文件
 
  1. 显示信息为 "需要时可重写该文件",用于确认文件是否覆盖。如果不需要添加重写代码,可选择 "保留此文件"。
  2. 指出"不要重写该文件"的文件,则被强行覆盖,以使设置的内容不会产生冲突。
 

-78K0- -78K0S-

Suitable Products