跳转到主内容
Knowledgebase
Home
Renesas Electronics China - Knowledgebase

如何将具有默认值的变量设置为仅在ROM中参考?

最新更新:2011年10月 04日

Question:

如何将具有默认值的变量设置为仅在ROM中参考?

Answer:

定义一个常数
(例)

	const int a=0x12;  /* Placed in ROM */
	int b=0x12;        /* Placed in ROM/RAM */

变量a存于ROM中。变量b的默认值存于ROM,而变量b本身则存于RAM中。
(ROM区和RAM区都是需要的)
通过使用启动例程的ROMization处理过程,可将ROM中的默认值复制到RAM中的变量。
使用ROMization,ROM和RAM中都要有相关的存储区域。

-78K0- -78K0S- -78K4-

div>

Suitable Products