跳转到主内容
Knowledgebase
Home
Renesas Electronics China - Knowledgebase

在78K0和78K0S中的汇编程序中,当使用MOVW等指令时要考虑2字节队列。 在用C描述程序时是否也有同样的要求?

最新更新:2011年10月 04日

Question:

在78K0和78K0S中的汇编程序中,当使用MOVW等指令时要考虑2字节队列。
在用C描述程序时是否也有同样的要求?

Answer:

在用C描述程序时,不需要考虑队列,因为C编译器已对C描述的部分进行排列。

但是,必须注意,在C编译器执行队列时,下图中所示的结构之间会有差别。
(例)

	struct {
		unsigned char a;
		unsigned short b;
	}s;
	

-78K0- -78K0S-

Suitable Products