跳转到主内容
Knowledgebase
Home
Renesas Electronics China - Knowledgebase

在该例中,当采用TDK制造的8.0MHz和8.38MHz的振荡器时,数据手册中描述的供电电压为何是2.0V到5.5V?

最新更新:2011年10月 07日

Question:

在这个例子中,当采用 TDK 制造的 8.0MHz 和 8.38MHz 的振荡器时,数据手册中描述的供电电压为什么是 2.0V 到 5.5V?

Answer:

这些数据是由振荡器生产商提供的振荡特性,并不意味着微控制器的操作不能保证达到这个电压。

Suitable Products