跳转到主内容
Knowledgebase
Home
Renesas Electronics China - Knowledgebase

分别在何时用? 系统模拟器XM78K4 系统性能分析器AZ78K4 实时操作系统RX78K4 嵌入式操作系统MX78K4

最新更新:2011年10月 07日

Question:

在以下软件工具中,分别在什么时候需要用到以下列出的工具?

- 系统模拟器 (XM78K4)
- 系统性能分析器 (AZ78K4)
- 实时操作系统 (RX78K4)
- 嵌入式操作系统 (MX78K4)

Answer:

系统模拟器 (SM78K4)
系统模拟器可以被用来在不使用在线仿真器的情况下完成程序的调试
此时,实时地执行是不可能的,但是即使没有硬件设备,程序的逻辑检验和性能检验都是有可能完成的。

系统性能分析器 (AZ78K4)
系统性能分析器是被用来执行程序调度的,例如当对于程序的处理时间有严格要求时就需要用到该分析器。
在该分析器中任务执行的历史数据和实时操作系统的资源访问信息都是用图表的方式来表示的, 所以该任务的装载状况等等信息都是很直观的,这样用户就能轻易的决定调度指数。

实时操作系统 (RX78K4)
嵌入式操作系统 (MX78K4)
所谓嵌入式操作系统是一种支持实时控制体系实现的实时操作系统。
RX78K4按照μITRON的规格设计,并且在执行实时控制时仍能保持其有效性。
MX78K4则是一款功能有限的产品,它能被使用于相关的小型系统中, 但是要能熟练的使用这款芯片还需要大量的相关知识。
Suitable Products