跳转到主内容
Knowledgebase
Home
Renesas Electronics China - Knowledgebase

使用符号生成指定选项-S ,该选项用于划分链接程序的堆栈区域。 是否可以检查堆栈的分配情况?

最新更新:2011年10月 11日

Question:

使用符号生成指定选项-S ,该选项用于划分链接程序的堆栈区域。
是否可以检查堆栈的分配情况?

Answer:

在使用用于划分链接程序的堆栈区域的符号生成指定选项-S时,生成符号"_@STEND"(其值为堆栈的最低地址)和"_STBEG"(其值为堆栈的最高地址+1)。 



指定链接程序的-KP选项,这样可以在链接列表文件中输出公共符号列表。
堆栈区域在 "_@STEND"和 "_STBEG"之间
 
*** Public symbol list ***

MODULE	ATTR	VALUE	NAME

	NUM	FE20H	_@STBEG 
	NUM	FB7EH	_@STEND

-78K0- -78K0S- -78K4-

Suitable Products