跳转到主内容
Knowledgebase
Home
Renesas Electronics China - Knowledgebase

使用汇编程序编程的时候,是否可以象编译器定义参数那样用同样的方式来定义符号?

最新更新:2011年10月 06日

Question:

使用汇编程序编程的时候,是否可以象编译器定义参数那样用同样的方式来定义符号?

Answer:

RA78K0的3.50版本可以这样做。
用-d选项可以得到类似与编译器的指定。
如何完成这些指定,可以参照下面的命令行。

 
  C> ra78k0 k0main.asm c054 -dSYM
Or,
  C> ra78k0 k0main.asm c054 -dSYM=1

当用项目管理器完成这些指定的时候, 在汇编程序选项的"other"页上的"Other Options"选项中输入 -dSYM或者-dSYM=1。
Suitable Products