跳转到主内容
Knowledgebase
Home
Renesas Electronics China - Knowledgebase

什么是用于红外遥控发送的NEC格式?

最新更新:2011年10月 06日

Question:

什么是用于红外遥控发送的NEC格式?

Answer:

用于红外遥控发送的NEC格式的主要特征是:

- 使用38 kHz载波频率
- 头码间隔为9 ms + 4.5 ms
- 使用16位客户代码
- 使用8位数据代码和8位取反的数据代码

要了解详细信息,参阅遥控微控制器的数据手册。

也可以参考下面的FAQ项: 红外遥控的NEC格式 [通用]
Suitable Products
  • 这篇文章对您有帮助吗?