跳转到主内容
Knowledgebase
Home
Renesas Electronics China - Knowledgebase

uPD78P083中如图5-1主系统时钟输入到X1和X2?当5MHz(fx)的晶振被连到X1X2,fx的输出是5MHz?

最新更新:2011年10月 06日

Question:

在 uPD78P083 中, 如图 5-1 所示的主系统时钟的输入是分别输入到 X1 和 X2 的吗?
当 5MHz (fx) 的晶振被连接到 X1 和 X2,时, fx 的输出是 5MHz吗?

Answer:

fx 是 5MHz。
Suitable Products