跳转到主内容
Knowledgebase
Home
Renesas Electronics China - Knowledgebase

uPD78F9026A的8位定时器。如来自外部计数时钟的输入电平被固定为高电平,在操作被允许后TM00的值立即变为1。

最新更新:2011年10月 07日

Question:

当使用 uPD78F9026A 的8 位的定时器作为一个外部事件计数器时, 计数操作是通过上升沿来执行的。
如果来自外部计数时钟的输入电平被固定为高电平, 在操作被允许(TCE00=1)后,TM00 的值立即变为1。

Answer:

就外部事件计数而言, 是这样规定的,如果外部信号以相同的极性作为活动边沿, 被解释为每产生一个有效沿,计数器加1。
为了避免这种情况,把 T10 引脚设置为一个不同与活动边沿的状态。
Suitable Products