跳转到主内容
Knowledgebase
Home
Renesas Electronics China - Knowledgebase

uPD78F4938A 和 uPD784938A 之间有什么不同?

最新更新:2011年10月 07日

Question:

uPD78F4938A 和 uPD784938A 之间有什么不同?

Answer:

在掩模版本和闪存版本之间的电器特性方面的不同如下。

(1) 对于掩模版本,最小操作时钟频率是 2MHz。 而闪存版本是 4 MHz。
(2) 闪存版本的工作电流高于掩模版本。
(3) IC 引脚和 Vpp 引脚的功能不同, 因此它们的特性自然不同。


详细情况请参照数据手册。

Suitable Products