跳转到主内容
Knowledgebase
Home
Renesas Electronics China - Knowledgebase

uPD78F4225中用8-K和10-I类型的I/O电路引脚作为输入引脚时,施密特触发器引脚工作在通用端口模式?

最新更新:2011年10月 05日

Question:

在uPD78F4225中,当使用8-K和10-I类型的I/O电路引脚作为输入引脚时,施密特触发器引脚能够像工作在交替功能(定时器,串口)那样作为施密特触发器输入工作在通用端口模式吗?

Answer:

是的,可以。
两种情况下的输入缓冲器是一样的。
对于每个端口的输入指定,请参见数据手册中的DC特性。
Suitable Products
  • 这篇文章对您有帮助吗?