跳转到主内容
Knowledgebase
Home
Renesas Electronics China - Knowledgebase

uPD78F4216 和 uPD78F4216A 之间有什么不同?

最新更新:2011年10月 07日

Question:

uPD78F4216 和 uPD78F4216A 之间有什么不同?

Answer:

这两个设备间的不同点是闪存特性,程序缺陷的修补以及特性的改进。

- 供电电压的操作范围已经扩展为从1.9V 到 5.5V。
- 子系统时钟操作得到保证。
- 当 IDLE 模式释放时,与振荡稳定时间相关的程序漏洞已经被修复。
- 与8位定时器相关的漏洞已经被修复。


(由于这些漏洞的修复, 比较寄存器在停止两个级联连接模式的定时器后必须被重写。 当在PWM模式下读到比较寄存器时,写到主寄存器的数值将被读出。)

Suitable Products