跳转到主内容
Knowledgebase
Home
Renesas Electronics China - Knowledgebase

uPD78F0058有四个供电电源(VDD,VDD0,AVref0,AVref1)。在微控制器里他们是连在一起吗?

最新更新:2011年10月 06日

Question:

uPD78F0058 有四个供电电源(VDD, VDD0, AVref0, AVref1)。 在微控制器里,他们是连接在一起的吗?

Answer:

VDD0 和 VDD1通过一个寄生电路在内部连接的。
AVref1 也是内部连接的。
注意,这个连接是通过一个寄生电路来完成的,并不是一个常规连接;因此外部连接是必须的。
Suitable Products