跳转到主内容
Knowledgebase
Home
Renesas Electronics China - Knowledgebase

uPD78F0034A的I2C串行总线初始设置时,同时设置STT0和SPT0,但有问题。请描述启动、停止条件的设置方法。

最新更新:2011年10月 04日

Question:

在对 uPD78F0034A 的 I2C 串行总线进行初始设置时,我同时设置 STT0 和 SPT0, 但设置进行得不顺利。
能请您描述一下启动条件和停止条件的设置方法吗?

Answer:

在基本方面上存在一些问题。
禁止同时设置 STT0 和 SPT0。需要避免这样设置。
首先生成停止条件,然后生成启动条件。
生成停止条件时,用 IICCL0 选择时钟,然后设置 IICC0 寄存器的 IICE0 位以及 SPT0 位。
检测到停止条件后再开始生成启动条件。
Suitable Products