跳转到主内容
Knowledgebase
Home
Renesas Electronics China - Knowledgebase

uPD78F0034A中,想用一个固定频率且改变占空比,但当使用PPG输出检查检查波形时,有时ON和OFF时间倒置。

最新更新:2011年10月 07日

Question:

在uPD78F0034A 中,我想用一个固定的频率且改变占空比, 但当我使用 PPG 输出检查检查波形时,有时 ON 和 OFF 的时间是倒置的。

Answer:

写入 CR01 的时序可能有问题。
定时器0的输出反转依赖于 CR00 和 CR01 的匹配。
因此,如果CR01被匹配后,被一个更大的值覆写, 与CR01的第二次匹配将发生在同一个周期内, 将再一次引起输出的反转,返回原始值。

或者,当定时器数值小于 CR01 时,如果一个比定时器的值更小的值被写入, 与CR01的匹配将不会发生在那个周期内,所以与 CR00 的匹配不会连续的发生。 因此,输出状态反转。

也可以参考接下来的 FAQ "没有 PPG 输出"

Suitable Products