跳转到主内容
Knowledgebase
Home
Renesas Electronics China - Knowledgebase

uPD789488中,液晶显示器显示RAM能否按照位设置和复位?

最新更新:2011年10月 06日

Question:

uPD789488中,液晶显示器显示RAM能否按照位设置和复位?

Answer:

应该尽量避免使用汇编语言的位设置和复位。
之所以这样的理由是因为二进制数字处理指令是通过使用读-修改-写的方法来执行的。

因为液晶显示器显示RAM没有4个较高的位,数据在读出的时候就变得无法确定,所以较高的4位都必须填0。
(参阅用户手册中“CHAPTER 13 LCD CONTROLLER/DRIVER”一章中“13.5液晶显示器显示数据存储器”中的图13.6的警示)

当使用C语言的时候,通过将位区域设置成4位同时使用位与运算操作,这样的描述应该还是可能的。
请查阅C语言手册然后创建一个程序。

Suitable Products