跳转到主内容
Knowledgebase
Home
Renesas Electronics China - Knowledgebase

uPD789407用户手册中关于TMC50:若计数时钟被置为fx就不能用捕获功能。读操作和输入捕捉不同吗?

最新更新:2011年10月 07日

Question:

在 uPD789407 用户手册中,关于 TMC50 的描述有如下段落:

如果计数时钟被设置为 fx,就不能使用捕获功能。
当进行读操作时,设置 CPU 时钟为主系统时钟高速模式。


读操作和输入捕捉是不同的吗?

Answer:

是的,不同。
读操作意味着通过16位计数器的读缓冲器读取定时器寄存器50(TM50)。
这句话说的是两个完全不同的事情。

前半句描述了对于捕获功能的限制。
在这种情况下,自然的,捕获功能不能使用,因此寄存器 50 被读取。

后半句描述了在读取时的限制。

Suitable Products