跳转到主内容
Knowledgebase
Home
Renesas Electronics China - Knowledgebase

uPD78932x中有一40键的键矩阵。五个输入端口x8输出端口=40键中,INT/P61端口的下沿,待机模式能被释放?

最新更新:2011年10月 05日

Question:

在uPD78932x中,配置一个40键的键矩阵。 在五个输入端口 (KR00 到 03,INT) x 8 输出端口 (P80到85,P10,P11) = 40 键中,在INT/P61端口的下沿,待机模式能够被释放吗?

Answer:

是的,有可能。
Suitable Products