跳转到主内容
Knowledgebase
Home
Renesas Electronics China - Knowledgebase

uPD789304的LCD电压只有1倍和1.5倍两种吗?能按以下方法使用?1/3偏压, VDD=5V或3V, VLCD=3V

最新更新:2011年10月 04日

Question:

是否uPD789304的LCD电压只有1倍的VDD和1.5倍的VDD两种?
难道它不能按照以下这两种方法使用吗?
1/3 偏压, VDD = 5V, VLCD = 3V
1/3 偏压, VDD = 3V, VLCD = 3V

Answer:

的确,这是有可能的。
如果LCDVAO寄存器设置为1的话,那么当VDD在1.8V到5.5V的范围之间的情况下,可以获得3V的供给电压。
经由一个调整器,LCD驱动电压控制器可以从VDD获得1V或者1.5V的电压,同时该控制器将会产生一个两倍或者三倍于1V或1.5V的电压分配给LCD。
利用LCDVAO寄存器,调整电压可以被设置为1.0V或者1.5V。
这个电压是位于CAPH引脚和CAPL引脚之间的电容的充电电压,VCL2和GND之间可以获得同样的电压, VLC1和GND之间可以获得两倍于该电压的电压,VCL0和GND之间可以获得三倍于该电压的电压。
Suitable Products