跳转到主内容
Knowledgebase
Home
Renesas Electronics China - Knowledgebase

uPD789124:周期时间操作保证范围=1.6μs,8μs 当用于2MHz和1.8V时,周期时间能否超过操作保证范围?

最新更新:2011年10月 07日

Question:

在uPD789124 数据表中的RC振荡频率特性表列举如下:

当目标是 2MHz 和 VDD = 1.8 V 时,振荡频率是 0.5MHz(最小)和 2.5MHz(最大)。


此外列举如下内容:

周期时间(最小指令执行时间)操作保证范围= 1.6μs (最小),8μs (最大)


当用于 2MHz 和 1.8V时,周期时间不能超过操作保证范围吗?

Answer:

就如你想知道的那样,高速模式不能用于1.8V。
换句话说,只能使用低速模式。
(就像在数据表中描述的那样, 振荡标准部分中的说明只显示了振荡器的特性。他们不代表保证 CPU 操作的值)
Suitable Products