跳转到主内容
Knowledgebase
Home
Renesas Electronics China - Knowledgebase

uPD789022中想每隔一个固定周期就刷新一下寄存器。 要注意什么?

最新更新:2011年10月 06日

Question:

在uPD789022中,我想每隔一个固定周期就刷新一下以下的寄存器。
有什么要注意的吗?

PM0 / PM1 / PM2 / PM3 / PM4 / PM5 / PUO / TCL2 / WDTM / TMC20 / CR20 / IF0 / MK0 / IF1 / MK1

Answer:

的确这其中有不少问题。
用户不应该在定时操作中设置CR20,因为这样会在所定的时候引发一个中断的产生。

此外重新设置型的IFO和IF1可能会在它们消失的时候产生中断。
这就是之所以要在执行寄存器操作的时候考虑到所有会产生的结果的重要性。

基本上,如果不是必须的话,我不推荐使用重新设置型寄存器。

Suitable Products