跳转到主内容
Knowledgebase
Home
Renesas Electronics China - Knowledgebase

uPD784935中当PMC1置为00011000b且RXD2置为输入模式,P13和P14须像PM1那样置为输入吗?

最新更新:2011年10月 06日

Question:

在uPD784935中,当PMC1设置为00011000b并且RXD2设置为输入模式, TXD2设置为输出模式,P13和P14是否像PM1那样必须设置为输入?

Answer:

不,没有必要这样。
在用户的手册中的图6-10和图6-11有相关的描述, 当PMC13和PMC14在PMC设置中被设置为1时,P13就变为输入,并且TxD2从P14变为输出。
Suitable Products
  • 这篇文章对您有帮助吗?