跳转到主内容
Knowledgebase
Home
Renesas Electronics China - Knowledgebase

uPD784225 和 uPD784038 之间有什么不同?

最新更新:2011年10月 07日

Question:

uPD784225 和 uPD784038 之间有什么不同?

Answer:

uPD784038 是一个没有相关基本设备的、纯的 78K/4 系列产品, 然而,uPD784225 是 uPD784216 子系列的一个限制功能的版本, 并且是8位微控制器的 78K/0 系列中的更高的一个版本。

(1) 内置外围功能和控制的方法不同。
例如,当把 mPD784225 的已经作为端口功能的引脚用作控制功能引脚时, 除改变功能设置之外,一个 PM 寄存器的设置是必须的。
但当应用 uPD784038 时,PMC 寄存器被用作设置交换功能。
(2) 复位过程中时钟振荡是否停止。(uPD784225 停止而 uPD784038 不停止)
(3) uPD784225 具有 ROM 校验功能。
(4) uPD784038 是PROM 版本,而 uPD784225 是一个 FLASH 版本。


以上是 PD784225 和 uPD784038 之间的典型不同点。

Suitable Products