跳转到主内容
Knowledgebase
Home
Renesas Electronics China - Knowledgebase

uPD78421x中可用端口模式寄存器设置I/O端口状态。即使用端口的交替功能,也须设置端口模式寄存器吗?

最新更新:2011年10月 05日

Question:

在uPD78421x中,可以使用端口模式寄存器可以设置I/O端口的状态。 即使使用端口的交替功能,也必须设置端口模式寄存器吗? (地址总线,数据总线,UART,BUZ等。)

Answer:

是的,基本正确。
然而,关于外部总线,是通过设置MM寄存器来切换地址总线或数据总线的功能的。
因此,无需端口模式设置。
当使用UART的时候,对应于TxD的端口模式必须设为输出,且0必须被写到输出锁存器。
对应于RxD的端口模式必须设为输入。关于BUZ,PM24必须设为输出,且P24锁存器必须设为0。
Suitable Products