跳转到主内容
Knowledgebase
Home
Renesas Electronics China - Knowledgebase

uPD784218的P00至P06有I/O端口功能和中断请求功能。对于分开的各位能否混合使用端口模式和外部中断申请模式?

最新更新:2011年10月 05日

Question:

uPD784218的P00至P06除了具有一个I/O端口功能外,还具有一个中断请求功能。 对于分开的各位,能否混合使用端口模式和外部中断申请模式?

Answer:

是的,可以。
然而,即使在作为端口使用的时候,端口数据的变化将引起中断发生。
因此你必须设置那些作为端口的引脚的中断屏蔽位以阻止响应不必要的中断。
Suitable Products