跳转到主内容
Knowledgebase
Home
Renesas Electronics China - Knowledgebase

uPD784216A用户手册"使用主系统时钟产生用于波特率的发送/接收时钟"。TO1选择为5位计数器的源时钟时方程式是?

最新更新:2011年10月 07日

Question:

在uPD784216A的用户手册的p.312 (文档号
U13570EJ2V0UM00 (第二版本))中,在右边显示出的方程式
  [波特率] = fx
2 (m+1) x ( k + 16 )
是关于"使用主系统时钟产生用于波特率的发送/接收时钟"。

当TO1选择作为5位计数器的源时钟时,方程式是什么?

Answer:

在上面的公式中,使用m = 0,
用TO1的输出频率替代fx的输入。
参照右方的方程式。
这里,f(TO1) 是TO1的输出频率,周期是
2 x (设置到CR10的值 + 1)。
(用CR10值+1作为高电平或者低电平的宽度)
  [波特率] = f(TO1)
2 x ( k + 16 )
Suitable Products