跳转到主内容
Knowledgebase
Home
Renesas Electronics China - Knowledgebase

uPD784216的上电时序:复位后指令以系统时钟的最小速度开始执行 该最小速度是经设置STBC和CC得到的吗?

最新更新:2011年10月 06日

Question:

对于 uPD784216 的上电时序,是这样描述的,复位后指令以系统时钟的最小速度 (2560ns: 12.5MHz) 开始执行
这个 2560ns 的最小速度是通过设置 STBC 和 CC 得到的吗?

Answer:

是的。
但是,CC 不能通过软件清0。
所以,如果 CC 为1,则最小速度不能通过 CC 获得。
如果 CC 为0,设置 STBC 为 30H 可以获得这个最小速度。

Suitable Products