跳转到主内容
Knowledgebase
Home
Renesas Electronics China - Knowledgebase

uPD784216中,在HALT,STOP,IDLE,低功率消耗,低功率消耗HALT各模式下,功率消耗下降多少?

最新更新:2011年10月 06日

Question:

在 uPD784216 中,在 HALT模式,STOP 模式,IDLE 模式,低功率消耗模式,低功率消耗 HALT 模式以及低功率消耗 IDLE 模式下,功率消耗的下降程度是多少?

Answer:

在不同模式下 CPU 自身的工作电流如下。
这个电流既不包括上拉电阻及负载的电流,也不包括流向 A/D 和 D/A 转换器的电流。

halt 模式:正常操作模式的1/2到1/3
stop 模式:正常模式的数百分之一(不使用子系统时钟)
IDLE 模式:正常操作模式的1/10到1/15


假定,你所指的低消耗模式意味着子系统时钟操作时的电流,降低值如下。

操作模式:约为正常模式的1/100
halt 模式:约为正常模式的1/200
idle 模式:约为正常操作模式的1/200


详细情况请参考数据手册。

Suitable Products