跳转到主内容
Knowledgebase
Home
Renesas Electronics China - Knowledgebase

uPD784216。以子系统时钟操作,VDD是4.5V至5.5V时震荡稳定时间最大是2秒,能用定时器侦测震荡稳定结束吗?

最新更新:2011年10月 05日

Question:

这个问题是关于uPD784216中的震荡稳定性的。 在以子系统时钟(32.768kHz)操作,VDD 范围是 4.5V 至 5.5V 时, 震荡稳定时间最大是2秒,可以使用一个定时器侦测震荡稳定结束吗?

Answer:

一种方法是等待使用子系统时钟操作的钟表定时器中断。
你可以使用中断,也可以查询中断请求标志。
Suitable Products