跳转到主内容
Knowledgebase
Home
Renesas Electronics China - Knowledgebase

uPD784038数据访问时序。CPU用本地总线接口功能读外部存储器中的数据时时序怎样?是RD*=L时的最后一个时钟沿?

最新更新:2011年10月 05日

Question:

我有一个关于 uPD784038 中数据访问时序的问题。 当 CPU 使用本地总线接口功能读取存储在外部存储器中的数据时,时序是怎样的? 是不是当RD* = L时的最后一个时钟沿?

Answer:

不,对外部而言,内部使用的时钟并不可见。
因此,考虑与时钟相关的时序是没有意义的。
作为 CLKOUT 信号被输出的时钟是与CPU内部的时钟不同的。
由于 CLKOUT 是操作外部电路的信号,与操作 CPU 所使用的时钟之间的相位关系是不能被指定的。
综上所述,从外部是无法得知 CPU 时钟的上升或者下降沿时序的。
Suitable Products