跳转到主内容
Knowledgebase
Home
Renesas Electronics China - Knowledgebase

uPD784038内置60KB的区域和64KB的区域各一个。当设计区域超过10000H地址时该观察什么或设置哪些条目?

最新更新:2011年10月 06日

Question:

uPD784038内置有一个60KB的区域(从00000H到0EDFFH)和一个64KB的区域(从10000H到1FFFFH)。 当我的设计区域超过10000H地址时,我该注意要观察些什么或者是设置哪些条目?

Answer:

唯一你要注意的是你的设计可能会被分割开。
因此,如果你使用这种存储器构造的时候,你必须在链接指示文件中将从10000H到1FFFH部分的名字改为类似ROM1这样,将程序的部分指定放置在该区域,并将部分放入ROM1中。

如果想要知道更多信息,请参阅RA78K4操作手册中“章节6 链接程序”中的“6.4 连接指示”。
然而,与其使用这样的一个储存器结构,我更推荐使用LOCATION 0FH来替代内置的RAM 1MB同时在程序中使用从0到1FFFFH的连续空间。

Suitable Products