跳转到主内容
Knowledgebase
Home
Renesas Electronics China - Knowledgebase

uPD784038中对于3线串行I/O模式时钟,可否在接收SCK0数据逻辑电平之前从一个低电平启动它?

最新更新:2011年10月 07日

Question:

在uPD784038中, 对于3线串行I/O模式时钟,我想在接收SCK0数据逻辑电平之前,从一个低电平启动它,这是否可行?
数据接收同样以一个低电平结束(因为其他通讯伙伴的时钟沿是相反的)。

Answer:

这是不可能的。
当从低电平启动时,数据时序会发生异常。
因为其他通讯伙伴的时序是未知的,不可能判断结果,因此,也就不能期望有正常的通讯。
Suitable Products