跳转到主内容
Knowledgebase
Home
Renesas Electronics China - Knowledgebase

uPD78238 和 uPD784038 的指令系统有那些不同?

最新更新:2011年10月 07日

Question:

uPD78238 和 uPD784038 的指令系统有那些不同?

Answer:

大多数指令不需要修改即可以应用。

对于 78K/2,对外部存贮器的寻址需要将一个 bank 设置到 P6 (例如, MOV P6,#3) 且 MOV A,&!2000H 是必须的。
对于 78K/4,请去掉对 P6 的操作,而将描述改为 MOV A, !!32000H 。
这就导致了用"&"作为操作数地址的外部存储规范的消除。

关于其他指令, 相同的指令具有相同的功能 (不能完全的相同是由于程序空间的不同)。

Suitable Products